This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:*。ccxml

Guru**** 2915510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591287/ccstudio-theia-ccxml

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28054

我将 TMS320F28054 工程从 CCS12 导入到 CCS20。 导入 CCS12 工程时、未复制.ccxml 文件。 工程可以编译、但按“Debug"未“未启动调试。 我强烈怀疑这与缺少.ccxml 文件有关。 关于如何生成相同的结果、是否有指导原则? 此外、不启动调试会话是否还有任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    连接到器件需要 ccxml。 即使最初没有复制 ccxml、您也应该能够添加它。 否则、如果您创建了扩展名为.ccxml 的文件、则始终能够通过 CCS 中的目标配置 GUI 手动创建此文件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否在任何 youtube 视频或 TI 文档中涵盖了*。ccxml?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    我们这个页面介绍了 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html 的具体信息

    由于有一个 GUI、您唯一真正需要选择的是器件本身、其余的通常是标准配置、不需要自定义

    此致、

    彼得