This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:如何在引导 ROM 中禁用 XREADY 函数

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594005/tms320c28346-how-to-disable-the-xready-function-in-boot-rom

部件号: TMS320C28346

您好专家

默认情况下、GPIO34 在引导 ROM 中用作 XREADY 引脚、但这个设置会由于 XREADY 拉至低电平而导致通信失败。客户想知道是否可以进行任何更改来在引导 ROM 中选择 GPIO34 作为 GPIO、以便避免通信失败。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    从 BROM 来看、GPIO34 上的 XREADY 函数被硬编码到 XINTF 并行选项中。  我能想到的另一个选择是客户可以创建自己的引导加载程序、并将其下载到其他引导选项之一(例如串行加载程序)中、这个引导加载程序会以不同方式配置 XINTF、然后使用 XINTF 来下载大部分数据/程序。

    此致、

    Matthew