This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:澄清 HRPWM 在载波峰值附近的高分辨率行为

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594621/tms320f28388d-clarification-on-hrpwm-high-resolution-behavior-near-carrier-peak

器件型号: TMS320F28388D

您好、

我的理解如下:

  • 当基准比较值 (CMPA/CMPB) 与三角载波峰值相一致(TBCTR = PRD 或零)时、
    MEP 插值的时间裕度变得非常小。

  • 因此、HRPWM 可能无法在这些转换点附近生成子周期高分辨率边沿。

  • 这是 HRPWM 架构(4 类)造成的预期行为、不被视为故障。

问题:
当比较事件与载波峰值重叠时、无法保证高分辨率边沿位置、这是预期行为、这是否正确?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是预期的行为、并在 TRM 的下一节中记录了 HRPWM 的这种限制。 限制为来自载波峰值的~3TBCLK 和零:

    此致、

    Sumit