This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:闪存擦除时间

Guru**** 2838470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591770/tms320f28034-flash-erase-time

器件型号: TMS320F28034

您好的团队、

F28034 的最大闪存擦除时间是多少?

Cstoemr 表明、在旧器件中 F28034 的擦除时间小于 12s。 但擦除时间在最后收到的材料中增加到 24 秒。 您能帮您提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    对因美国节假日造成的延误表示歉意。 对于每个 8k 扇区、F28034 的最大闪存擦除时间应为 12 秒。 您能否分享客户收到的 24 秒内发现的其中一件商品的顶部标记照片?

    我假设他们在两种情况下都擦除了相同数量的数据、对吧?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    是的、他们会擦除相同数量的数据。

    请查看附件中的顶部丝印。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的分享。 我想知道是否可以从器件上的批次跟踪代码中提取更多数据。 您是否还能提供其中一个旧器件的顶部丝印(以便我进行比较)?

    客户何时收到显示增加的闪存擦除时间的最新一批器件? 该批次中的所有器件是否显示相同的闪存擦除时间?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    他们收到的最新批次是在 11 月,并不是所有的单位都发现了这个问题。 这一比率约为 2.875%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    价格约为 2.875%

    能否请您提出故障分析申请、以便我们更详细地分析这些产品?

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    此致、
    Marlyn