This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:PSFB 失接通/关断滞后桥臂 MOSFET 的 VDS

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588958/tms320f28034-psfb-mis-turn-on-off-vds-of-lagging-leg-mosfet

器件型号: TMS320F28034

您好、

 

我使用电压模式控制 TMS320F28034 (PSFB)

在 Vin 40V 时、Iout 45A、滞后桥臂 2 MOSFET 会误导通/关断 VDS 以降低效率。

是解决该问题的任何解决方案

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谁能回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整死区时间值。 另外、检查栅极驱动。 为什么 MOSFET 会在错误的时间瞬间导通/关断