This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:死区设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593043/tms320f28377d-deadband-setting

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

b94125ef62a15502c1d0c59dabcc7045.png

上面的 pic 中的死区寄存器设置、读取 dbctl 时的返回值为零、我是否正确设置 syscfg? 这是如何发生的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nirvana

    请浏览 c2000ware 中的 ePWM 代码示例、了解死区设置。 它配置了 6 个具有不同死区设置的 ePWM。
    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\epwm

    谢谢你  

    Amir Hussain