This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 ADC/CMPSS 共享引脚精度的阐述

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594624/tms320f28388d-clarification-on-adc-cmpss-shared-pin-accuracy

器件型号: TMS320F28388D

您好、

我想确认关于 TMS320F2838x / F2837x 器件上 ADC/CMPSS 行为的一点。  

我的理解是:

  • ADC 和 CMPSS 输入在器件内部进行缓冲和分离。

  • 因此、在同一物理引脚上同时使用 ADC 和 CMPSS 不会降低 ADC 精度。

  • 唯一需要注意的情况是高输入阻抗或非常短的 ADC S/H 窗口、但通常两个模块不会相互干扰。

问题:
假设遵循了建议的输入阻抗和采集设置、在共享引脚上启用 CMPSS 不会对 ADC 采样精度产生负面影响是否正确?

谢谢、

Conor