This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:网络复原力法案

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593908/tms320f2800157-cyber-resilience-act

器件型号: TMS320F2800157
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我正在使用 TMS320F2800157。 此芯片是否符合 CRA 标准?
CRA:https://www.ti.com/technologies/security/cyber-resilience-act.html
该芯片是否需要外部安全元件来安全密钥存储?
此外、是否可以实施任何示例项目以实现安全启动和安全固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我再过一天来提出我的答复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yılmaz、

    目前我们无法提供特定于器件的 CRA 认证;但是、TI 正在积极准备实施 CRA:

    • TI 制定了漏洞管理和认证产品网络安全开发流程
    • TI 正在积极参与为 CRA 制定协调标准的工作组
    • TI 的产品旨在帮助客户构建安全的终端设备、使其符合包括欧洲 CRA 在内的相关法规

    需要注意的是、我们产品系列(如 F280015x)中的器件 包括关键信息安全机制、例如安全启动(基于 MAC)、器件身份(唯一 ID)、调试安全性(JTAG 密码锁)、加密加速 (AES 128/192/256) 和软件 IP 保护。 虽然这些功能支持安全要求、但具体的 CRA 合规性认证 要求仍在分析中。

    F280015x 无需外部安全元件即可存储安全密钥。 该器件具有内置安全功能:

    • 双代码安全模块 (DCSM) :防止访问片上安全存储器和资源
    • 安全闪存启动 :支持带有基于 CMAC 的身份验证的引导模式 10 (Secure Flash)
    • AES 加密加速 :AES 加密的硬件支持
    • 唯一设备 ID :用于设备识别和验证
    • 受密码保护的调试访问 : JTAG 锁,带密码保护

    C2000Ware 中提供了一些相关示例工程、可用作 F280015x 的参考:

    1. F28P65x 的安全启动示例  
    2. F28003x、F28P55x、F28P65x 上的 AES CMAC 身份验证示例
    3. F2838x 上的安全闪存启动示例

    资源:

    1. 应用报告:C2000 器件上的安全启动
      1. 讨论了 F2838x 上的安全闪存启动特性(适用于 F280015x 的概念)
      2. 涵盖了 CMAS 身份验证算法实现
    2. 应用报告:C2000 软件控制的固件更新流程
      1. 描述了由软件控制的固件更新过程
      2. 展示了如何在不选择手动引导模式的情况下实现固件更新
      3. 直接适用于 F28004x 和 F280015x
    3. C2000Ware 闪存内核示例
      1. {C2000Ware}\driverlib\f280015x\examples\flashCAN 闪存内核示例
        1. SCI 闪存内核示例
        2. CAN 闪存内核示例
    4. F280015x 引导 ROM 源代码
      1. 在 C2000Ware 中:{C2000Ware}\libraries\boot_rom\f280015x\rev1\ROM_Sources\F280015x_ROM\bootROM\source
      2. 加密库: {C2000Ware}\libraries\security\crypto\c28
    5. C2000 引导加载程序指南

    此致、

    Allison