This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SPI 连接和 ADC

Guru**** 2993240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593307/launchxl-f28379d-spi-connection-and-adc

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

它可能关心的对象

我目前正在处理一个工程、其中 F28379D 电路板用作 SPI 从器件、从其 ADC 引脚收集数据并通过 SPI 将其发送到用作主器件的 LaunchPad AM243x。 在文档中、我注意到 F28379D 上的 SPIA CS 为 GPIO 61 或引脚 19。 但是、在查看数据表时、不同的数据表和 SysConfig 在哪个引脚可用于 SPIA 方面存在差异。 我想清楚地说明要使用的引脚以及 CS 引脚是否与 PTE 相同? 如果我使用的是引脚 16、17、18、19、会有什么不同吗?   最后、当我将我的 ADC 配置为 ADCA 时、这是否意味着会对所有具有 ADCA 的引脚进行采样?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    该专家目前已离职、将在本周返回时立即联系您。 请期待回复延迟、谢谢。

    此致、

    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    可以、SPIPTE(有时称为 SPISTE)引脚是 芯片选择。 LaunchPad 上使用的引脚编号不一定与芯片本身的引脚编号相匹配。 请参阅以下工具、了解 SysConfig 中的 pinmux 工具的工作原理。  

    C2000Tm SysConfig:PinMux |视频|德州仪器 TI.com

    PinMux 工具 v4 用户指南

    此致、

    Delaney