This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:用于感应电机控制的 F29H859TU-Q1

Guru**** 2956700 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H859TU-Q1, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592585/f29h859tu-q1-f29h859tu-q1-for-induction-motor-control

器件型号: F29H859TU-Q1
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我有一个 C2000 系列 F29H859TU-Q1。 您 为该模型使用了电机控制 SDK (F29X-PMSM)、其中包含编码器+ MOTOR-CONTROL-SDK 示例。


我是否可以使用该示例工程使用编码器+ ACIM 直接控制感应电机? 或者、我是否需要为 ACIM 添加其他控制软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否必须使用 FAST(InstaSpin 模块)在支持 FAST 的 C2000 模型中用作 ACIM +编码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMSM 解决方案没有差异控制逻辑。 ACIM 将需要滑动控制逻辑使电角主导转子角度。 controlSUITE 中有一些适用于感应电机的代码。  

    此致

    Lori