This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:启动时间 (main () 启动前存在的电压)

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595725/tms320f28p659dk-q1-startup-time-voltage-present-until-main-starts

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1

大家好!

电源电压出现后、F28P65 需要多长时间才能启动 main ()?

 

谢谢!

BR、

直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    成功上电后、器件在程序转换到 main() 之前最多需要 1.2ms 来执行内部 Bootrom。

    此致、

    Joseph