This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:有多少个定时器?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595781/f28e120sc-how-many-timers-are-there

部件号: F28E120SC

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

用户想知道有多少个计时器可以用于周期性的 ISR 分层。

3 个 CPU 计时器 32 位

1 个 ECAP 32 位

1 个 MCPWM 16 位

 

对吗?

eQEP 是否只能用作计时器 ISR?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:  

    您提到的所有这些都可以用作计时器。  

    但是、eQEP 不能用作计时器、因为它将 QEPA/B/I/S 作为输入、在其中递增计数器。

    此致、

    Ryan Ma