This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:搜索单相电机的驱动解决方案

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595002/tms320f280025-search-for-a-driving-solution-for-a-single-phase-motor

器件型号: TMS320F280025

尊敬的专家:

现在、我要使用驱动三相电机的电路来驱动单相电机、即使用三相电机驱动电路的两个 U 和 V 项形成 H 全桥。 通过调制、可输出双极 PWM 驱动波形、使单相电机旋转。
目前、我们已经实现了此功能、但速度环路和电流环路是开环的。 无法收集转速、因为我们的电机没有传感器、电流通过端子电阻器收集。
因此、我们想了解 TI 是否有一个可用作参考的类似程序。 即使是一个类似于 V/F 控制的程序、可以帮助我们改善电流闭环、也会很有帮助。

祝你一切顺利、

但尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍可将电压或电流控制方法用作具有 v/f 或 i/f 控制的三相电机、但电机控制 SDK 中没有单相的特定示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanming

    您提到了“您仍可将电压或电流控制方法用作具有 v/f 或 i/f 控制的三相电机“。 您能否澄清一下、这究竟意味着什么? 是否可以将之前应用的三相电机 V/F 控制方法直接应用于单相电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 只需将三相的 SVPWM 更改为单相的 SPWM。 您可以在一些工程网站或电机控制教科书上搜索此内容、了解更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!