This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-PFC:3kW 图腾柱交错式 POWER-EST-CALC 的 Mathcad 文件

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594457/c2000-f28004x-power-est-calc-mathcad-file-for-3kw-totem-pole-interleaved-pfc

器件型号: C2000-F28004X-F28004X POWER-EST-CALC
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007

尊敬的团队:

 

客户正在寻找 3kW 图腾柱交错式 PFC 的 Mathcad 文件来计算功率损耗。

不确定 TIDM-1007 是否最合适。

您能帮助提供 Matchcad 文件吗?

BR

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    遗憾的是、我没有该设计的 Mathcad 文件。 对于 TIDM1007、我们仅附上了 Excel 工作表、其中显示了元件值和一些控制器参数的计算结果。 我会询问硬件团队、是否需要更新的图腾柱 PFC 设计。 如果我找到一个,我会发帖。

    谢谢你  

    Amir Hussain


    e2e.ti.com/.../5164.calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amir

    我仍然需要用于交错式 TPPFC 的 Mathcad 文件来设计 3.3KW PSU。

    Excel 还可以、但它是固定的。

    无论如何、非常感谢。

    也许我自己将为 TPPFC 制作一个 MathCAD 文件。

    Andy