This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:STL 软件

Guru**** 3012130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597727/tms320f28384s-stl-software

器件型号: TMS320F28384S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户需要 F28384 自检库 (STL) 安全包、 包括:
1) OCLA_STL 完整的源代码和测试向量(包括双模式 POST 和 PEST);
2) 最新的 SDL(软件诊断库)(SDL)、重点是病虫害相关模块。

您能帮帮您吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA STL 仅可根据要求提供、需要客户与我们签订 NDA。 如果他们有、请向我发送一封电子邮件、其中包含客户/项目详细信息、我将分享请求链接。

    SDL 在 C2000Ware 中公开提供。 他们可以在/libraries/diagnostic 文件夹中找到该指南。

    Whitney