This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:在监测电压时、观察到异常值

Guru**** 3011080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594402/tms320f2806-upon-monitoring-the-voltage-abnormal-values-were-observed

器件型号: TMS320F2806

大家好!

一个多月来、我们未收到有关 E2E 的任何回复。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561906/tms320f2806-upon-monitoring-the-voltage-abnormal-values-were-observed/6133341

如果继续这样做、我的客户将停止 C2000 开发并切换到公司的微控制器。 以下是目前关注的问题摘要。
请查看并提供 C2000 团队的答案:

  • AD 转换期间发生的尖峰类异常值(噪声)尚未确定为根本原因
    →禁用 Iaverage 转换可以改善该问题、但理论上没有解释噪声为何会消失。
    →未确认与 PWM 触发频率或时序直接相关。 它可能发生在多个条件重叠的情况下,但没有确定性。

  • 更改 ACQPS 值或禁用单触发模式未解决问题
    →将 ACQPS 更改为 8 或 63 不起作用。
    →禁用单触发模式会略微改变行为、但仍会出现异常数据。

  • 停止采样电路和转换电路之间的重叠权限并不能改善问题
    →即使更改 ADC 中的同步采样模式或虚拟转换等设置、这种现象仍然存在。
    →对重现问题的条件有些了解、但尚未找到一个基本的解决办法。

此致、
ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个主题中的持续讨论、因此我将结束这一主题。

    此致、

    Masoud