This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:无法找到 TI CGT C2000 编译器版本 6 的下载链接

Guru**** 2995080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596318/c2000-gang-unable-to-find-a-download-link-for-ti-cgt-c2000-compiler-version-6

器件型号:C2000-GANG

大家好、我想获取用于 Linux 的 TI CGT C2000 系列编译器版本 6(特别是 6.4.6 和 6.4.12)。 我已经浏览过网站 www.ti.com/.../。 我无法在线找到它。 希望有任何线索。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经浏览过网站 www.ti.com/.../quote]

    链接存在 — 但它们位于错误的位置。 由于某种原因、它位于“文档“之下。

    谢谢

    Ki

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的哑巴自认为他们只是文件链接,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是您的错误、它们被错误地归类为文档链接。 这是网站上的一个错误。 当我第一次看到这个页面时,我有同样的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关团队已收到有关此问题的通知。

    谢谢。此致、

    -乔治