This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:在 F28E120SC 中使用内部 OPAMP 进行单分流器电流检测(基于 TIDA-010265 参考设计)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265, F28E120SC, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590534/tida-010265-using-internal-opamp-for-single-shunt-current-sensing-in-f28e120sc-based-on-tida-010265-reference-design

器件型号: TIDA-010265
主题中讨论的其他器件: F28E120SCC2000WARE

您好:
我正在使用 F28E120SC MCU 开发一个电机控制项目、并参考了 TIDA-010265 参考设计。
在 TI 设计中、单分流器电流检测使用外部运算放大器进行直流母线电流测量。
由于 F28E120SC 器件包含一个内部可编程运算放大器、因此我想知道:
能否使用内部 OPAMP 替换外部运算放大器以进行单分流器电流测量?
2.在 TIDA-010265 工程中需要进行哪些软件更改?
3. TI 是否建议将内部 OPAMP 用于 F2800120SC 上的单分流器 FOC?

请提供任何指导。

谢谢!


此致、
Abhishek Sathyendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    可以、您可以使用 F28EE12 中的内部 PGA 来实现单分流器 电流采样。  

    2.由于 SDK 基于 F2800137、因此您需要根据 F28E12 硬件设计调整代码更改。 此外、如果使用 E12 的内部 PGA、 则需要添加 PGA 配置并将 SW 中设置的增益与 Rshunt 电阻相匹配。

     对于对成本和尺寸敏感的应用、我们建议利用 F28E12 的内部 PGA 功能来支持单分流器电流检测。

    此致、

    雅辉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yahui Zhang

    我导入了最初为创建的工程 TIDA-010265 F280013x 器件、但我想为进行构建和编程 F28E120SC 频率。 当我尝试刷写代码时、会收到以下消息:

    One or more sections of your program fall into a memory region that is not writable. Check your linker configuration and/or memory map.

    我知道发生这种情况是因为工程仍在使用 F280013x 链接器命令文件 (.cmd) 、因此内存地址与 F28E120SC 闪存/RAM 布局不匹配。

    您能帮助我以正确的方式更新吗 存储器映射  从而可以为 F28E120SC 构建同一个工程吗?

    具体而言、我需要以下方面的指导:

    1. 应该使用哪个 F28E120SC 链接器命令文件 (.cmd)

    2. 此文件位于 C2000Ware 中的位置

    3. 我应该从工程中删除哪些 F280013x .cmd 文件

    4. 从 F280013x→F28E120SC 移植时必须替换的任何其他器件特定文件(启动,头文件,库)

    我的目标是使用相同的项目结构、但仅替换器件专用存储器映射、以便程序可以在 F28E120SC 上正确运行和刷写。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请参阅本用户指南、了解如何在 TMS320F280013x 和 F28E12x 之间进行迁移: https://www.ti.com/lit/ug/spruje9/spruje9.pdf