This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EEPROM-EVM:由于变量"Empty EEPROM"状态、无法使用 SOM 仿真 API 进行读取

Guru**** 3011250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596656/f29h85x-som-evm-cant-read-using-eeprom-emulation-api-due-to-variable-empty-eeprom-state

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

我开始将 EEPROM 仿真实现到一个系统中,我决定使用 PingPong 版本,成功写入/读取/擦除后,我发现了一种奇怪的行为。

启动时、变量“empty EEPROM“为 1、在写入发生之前无法更改、因此重新启动之前要写入的最后一个数据不可用、我添加了一个检查 uporn 复位以查看 EEPROM 是否实际为空。

我的问题是:这种行为是否有原因?这是什么?

我也遇到了与 C28 MC 相同的情况。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    Empty_EEPROM 会在启动时设置为 1、因为该示例会在程序启动时擦除所有 EEPROM 闪存、因此假定 EEPROM 最初为空。 添加逻辑以在复位时设置此变量应该没有问题。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到所以它是因为擦除,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很高兴这回答了您的问题。 我将继续、关闭该主题。

    此致、

    Alex