This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:封装和引脚在没有 PCN 更新的情况下发生更改

Guru**** 3010820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590343/tms320f28035-package-and-pin-change-without-pcn-update

器件型号: TMS320F28035

尊敬的专家:  

我们发现 F28035 有芯片和引脚变更、没有 PCN 文件。 您能帮助我们了解为什么要进行此更改吗?  

旧密码为 2506、新密码为 2530

3bb3182972cdc43774d08c028535f6f4.jpeg

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我正在内部检查这个 — 将告诉你我何时收到输入,或者我将在下周初为你提供更新。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:  

    谢谢、您能帮您检查它是否能正常工作、并帮助您解释我们为什么要进行此更改。 客户正在等待我们的结果立即发布到市场。 谢谢。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我仍在等待团队提供更多意见,并将让您随时了解最新情况 — 感谢您对此的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:  

    是否有任何更新? 谢谢。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的跟进。 我仍在内部讨论以支持这一点、并将在接下来的 1-2 天内为您提供最新信息。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我仍在与团队合作。 感谢您的持续耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    请问、更新内容。 谢谢

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    可以看到 OPN 为 TMS320F28035PAGTR。

    您可以发送 包含批次追踪代码的顶部图片吗?

    此致、

    Allison