This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB 输出 EQPE_QA 和 EQEP_QB 无法覆盖 eQEP 信号

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595337/tms320f28p650dk-clb-output-eqpe_qa-and-eqep_qb-can-not-override-eqep-signal

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、专家

  祝你度过美好的一天!

  我想让 eQEP 的 QA 和 QB 被 CLB 输出信号覆盖。

  因此、我配置 CLB5 Output8 和 Output9 以覆盖 EQEP5_QA 和 EQEP5_QB、但我无法使 EQEP5 QPOSCNT 正常工作。 EQEP6 也是如此。 我是否误解了这两个信号的功能?  

另外、我注意到另一篇文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171540/tms320f28379d-routing-qa-and-qb-from-clb-to-eqep/4593492?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EQEP%20QA#

 F28P65 是否 与 F28379 具有相同的特性?

期待您的答复。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chsang:

    您能否提供尝试覆盖 CLB5 输出时出现的错误的屏幕截图?

    谢谢。此致、

    IRA