This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2801:TMS320F2801PZA

Guru**** 3006980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597014/tms320f2801-tms320f2801pza

器件型号: TMS320F2801

在测试 1100 个后,发现 20 个编程器和软件可以成功连接,但程序烧录失败。 使用示波器测试板上的 5V 电源波形时、它指示芯片已锁定。 您能解释一下原因是什么吗? 谢谢你 2cbf85dc-46b0-4b68-951d-7c302f64ff2e.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    来自 TI 的所有器件都处于已擦除状态和解锁状态。  如果闪存编程操作中断、CSM 密码(位于扇区 A 的末尾)可能会被编程为未擦除的值。  如果发生这种情况、它将锁定 CSM、由于密码未知、我们无法解锁器件。

    我建议查看编程设置、看看是否有任何更改、或者 JTAG/USB 连接电缆是否损坏、电源问题等  只要连接良好且电源稳定、闪存操作就不会中断。

    此致、

    Matthew