This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:芯片过热

Guru**** 3006910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597008/tms320f28p550sj-chip-overheating

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的 Champs:

 

现在、我的客户在原型设计阶段发现了 MCU 故障、详细信息如下:
1、原型在运行过程中突然关闭,温度监测 F28P550 从 86℃ 迅速增加到 114℃ ;
2.测试原型待机时的功耗。 总输入功率为 8W(通常为 2.2W)、无 DSP 电源时的输入功率为 1.6W;  
3.测试 F28P550 过热,其 ADC 和 ePWM 功能均正常;  
4.更换 F28P550 后,原型的功耗恢复正常。  

客户想知道为什么会出现这种加热现象、因为 ADC 和 ePWM 模块工作正常、客户可能会怀疑 F28P550 中存在一些内部短路。 您可以帮助检查一下吗?

谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    通常、当芯片过热时、这意味着器件会以某种方式损坏。 作为快速检查、我会评估所有模拟输入、并确保它们全部设置为 3.3V、因为任何超过 3.3V 的电压都将损坏器件并导致所述的行为、即使器件的性能似乎相同。

    此外、请确保任何其他引脚上的电压都不会超过 3.3V(适当的 5V 容限引脚除外)。 有时、客户可能会意外连接到输出 5V 数字信号的 IC、请确保其他连接器件的 VCC 适当设置为 3.3V

    此致、

    彼得