This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:遵循 ISO 标准

Guru**** 3006980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593011/tidm-02010-iso-standards-followed

器件型号: TIDM-02010

您好、

 

您能否提供一个 PCB 应遵循的标准列表?

 

谢谢。此致、

Ajay P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay P:

    感谢您的查询、

    能否提供 PCB 遵循的标准列表?

    这将作为客户采用的参考、客户需要在自己的 PCB 设计中遵循相应的标准。 我们没有可以分享的该设计标准列表。