This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:使用编码器启动电机时出现过流故障

Guru**** 3006990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596874/launchxl-f28p65x-overcurrent-fault-when-starting-motor-with-encoder

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

您好、

我的 DRV 板可以处理 9V-95V 直流电压。为了实现我需要以 48V 电压提供的最大速度。

当 J12 上未连接我的编码器引脚时、启动和识别没有问题。

但是、当我在 J12 上安装编码器引脚时、有时会得到过流误差。 多次尝试时、此误差的概率约为 70%。 当将电源电压降低到~30V 时、我会n´t μ s 在启动时会收到任何误差。  

我的过流阈值设置为 28、5A、与运行电机时的正常电流相比非常高。 我使用的是 LaunchXL-28P65X 板。