This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:有关 F28P55x 模拟子系统连接配置的问题。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596008/tms320f28p559sj-q1-question-regarding-the-analog-subsystem-connection-configuration-of-f28p55x

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1

您好、

模拟子系统方框图图像的内容(图 14-1。 TMS320F28P55x 技术参考手册 (TRM) 中的模拟子系统方框图)和相关表(表 14-1 和 14-4)似乎不一致。 (基于 128 引脚 PDT 封装)

例如、图 14-1 表示为 CMPSS-2 输入多路复用器的 HPMXSEL0 选择了 A12 通道。
但是、表 14-1 和 14-4 表明此设置为 CMPSS-2 模块的 HP 输入选择 A4/B8 通道。
哪一个是正确的?

此外、虽然表 14-1 和 14-4 提供了对模拟子系统输入端口如何连接到 ADC、CMPSS、DAC 和 PGA 模块的一些理解、但似乎没有图像或表具体详细说明了外部模数输入通道的确切配置、以及通过每个 ADC 模块(从 ADC-A 到 ADC-E)的内置 32 通道多路复用器实现的其他内部连接 是否有相关的文档?

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang-il,

    感谢您联系我们、指出其中的差异。  我将提交内部工单以更正图;这些表对于 CMPSS 多路复用器分配是正确的。

    就内部连接而言、让我看看这是否有助于解释这一方面:

    ADC:

    通道名称是相应 ADC 内部的多路复用器位置。  例如、128 PDT 封装上的引脚 21 名为 A2、B6、C9、PGA1_INP。  该引脚连接以下各项

    ADC A 多路复用器位置 2

    ADC B 多路复用器位置 6

    ADC C 多路复用器位置 9

    PGA1、正输入

    DAC:

    该器件上只有 2 个具有 DAC 输出的引脚。  引脚/信号名称中将显示 DACOUTA 输出(缓冲 DAC 的输出)和 CMP1_DACL(CMPSS1 的低侧 DAC 的输出)。

    CMPSS:

    如您所述、表 14-1 对此进行了详细说明。

    PGA:

    PGA 输入作为引脚名称的一部分进行了详细说明。  引脚上的输出(用于采样/滤波)也是引脚名称的一部分、即 PGA1_OUT。  表 14-4 底部详细说明了与 ADC 的内部 PGA 输出连接以及温度传感器连接。

    我认为表 14-4 是 TRM 中所有模拟块的最全面的信号列表。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我知道数据表随附的图信息不正确、表中提供的信息实际上对应于电路连接。
    感谢您的及时答复。
    我希望你有一个美好的假期。

    此致、
    Sang-il