This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:分析 Vienna 整流器中交流输入中断后的 PWM 生成延迟

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588784/tms320f28379d-analysis-of-pwm-generation-delay-following-ac-input-interruption-in-vienna-rectifier

部件号: TMS320F28379D
主题: PMP23338 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

  我们当前的 Vienna 整流器系统旨在将 115Vac​ (400Hz) 输入转换为 380Vdc 稳压​输出、在涉及 50ms 输入电源中断的测试过程中、DSP 由保持电容器保持有效。 但是、我们观察到、从恢复交流电网电源到重新开始 DSP 生成 PWM 信号之间存在 200ms 的延迟。

注意:为了防止在欠压条件下不安全运行、如果电源线路分析仪功能计算出的 RMS 输入电压低于 70Vac​ 阈值、则会触发 PWM 生成。  

调试:

 1) 我们分析了代码、在计算出的 RMS 电压超过 70Vac​ 阈值时立即切换 GPIO 23。 这证实了电源线分析仪在电源返回后计算出高于阈值的有效 RMS 电压需要大约 200ms。                             注意:If 条件包含在主函数中。  

2) 为了进一步调查此延迟的根本原因, slewupdate 计数参数从 100 减少到 15。 这种修改大大改善了电力线分析仪的 RMS 计算时间、将​​满足 VRMS >70Vac 条件的延迟降低至约 10ms。  

如何减少 slewupdate  计数参数专门影响电力线分析仪功能内 RMS 输入电压的计算时间? 我们需要澄清将此参数与观察到的延迟降低相关联的机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    此 TIMM1000 参考代码是 EVM 还是您的定制电路板和代码? 还是您指的是任何其他 TI 参考设计?

    TI 功率测量库在 PMP23338 参考设计中用于电能计量目的、可在其中查找实现的公式。

    此致、

    Sumit