This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:EPWM 同步

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595291/tms320f28p550sj-epwm-sync

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我使用 XBAR 输入 5 将 EPWM 同步到 ADC 过零事件。 确实可以、但我需要三个同步信号、只有 XBAR 输入 5 和 XBAR 输入 6 可用。 我还有一个 EPWM XBAR、它连接到生成跳闸输出的 ADC 过零事件。 我无法弄清楚如何使用跳闸输出来同步 ePWM。

您能否使用 SysConfig 定义如何为 28P550 执行此操作?

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经弄清楚如何对 ADC 事件进行编程以同步 ePWM。 当 CLB 覆盖 ePWM 输入时、同步工作。 如果我使用 CLB XBAR 生成栅极脉冲序列、即使 EPWM 信号是 CLB 输出的一部分、同步也不再起作用。

    为什么 EPWM 同步与 CLB XBAR 不起作用?

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴 听到您已经为您的问题找到了解决方案。

    此致、

    Sumit