This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:BISSC 集成故障排除

Guru**** 3010180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592567/tms320f28p550sj-bissc-integration-troubleshooting

器件型号: TMS320F28P550SJ

您好:

我一直在使用 fp65x 的 BISSC 库、并且能够 在 fp55x 中集成相同的库。 但是、我缺少一个想要实现的功能。 我希望从 SPI 外设配置中消除 SPISTE、以避免引脚用途不产生任何影响、因为 CLB 已经覆盖了 SPI STE 引脚。 是否有办法可以避免必须将 GPIO 配置为 SPISTE 和用于其他目的的 Usign?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、您应该能够将该引脚配置为 GPIO 并以此方式使用。 CLB 会覆盖外设模块上实际的 SPI STE 信号、并且不使用任何 GPIO 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,感谢确认,发现有一个错误在代码的其他部分导致不能同时工作,我消除了 GPIO PTE 引脚. 现在全部解决。

    此致、

    David