This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:引脚 E12 (VSSOSC) 是否可以悬空?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594887/tms320f28p650dk-can-pin-e12-vssosc-be-floating

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、

 

我使用 F28P650DK9NMR 封装布置电路板。 我意外地将 E12 (VSSOSC) 引脚连接到 3.3V。

如果我将该引脚与电路板布局布线隔离、可以将其悬空吗? 此引脚是否在内部连接到 GND?

此外、我不使用外部振荡器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    VSSOSC 由外部驱动、为了实现正常功能、您需要隔离信号并将其跳线至电路板上的某个接地测试点。 我们尚未将此引脚测试为悬空输入、但将其视为任何其他 VSS 信号、仍需要通过可选去耦接地、具体取决于是否靠近其他 VSS 引脚

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们有没有对 BGA 做过这种修改? 我们该怎么做?

    我在芯片上进行了测量、并能够验证 VSSOSC 和 VSS 是否导通。 如果我让它漂浮,你可以预见这样做会造成什么伤害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    个人没有 复杂性取决于 VSSOSC 信号的扇出情况。 我假设信号已连接至器件下方的电源、并连接到另一个内层而不是表面层? 手动返修会非常困难。 您可以通过仅将 VSSOSC 与 VDDIO 隔离、然后依靠 NMR 封装与 VSS 具有大量其他连接这一事实来实现。 由于与 VSS 的连接减少、其他附近信号的信号完整性可能会降低

    此致、

    彼得