This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CMPSS 数字滤波器时序规格

Guru**** 3005920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595925/tms320f28379d-cmpss-digital-filter-timing-specifications

部件号: TMS320F28379D

尊敬的专家:  

我 想看看下面的主题:TMS320F28379D:CMPSS 数字滤波器延迟:计算步骤、我想了解“32"是“是指这个阈值还是在计算数字延时时间时需要考虑的 SAMPLE_WINDOW? 如果是、原因是什么?

image.png

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此 32 位用于将 SAMPWIN 寄存器设置为 31、从而创建一个 32 位采样窗口。 当使用最大预分频器对 CMPSS 输入进行采样并进入滤波器时、必须完全填充采样窗口、并且在计算中考虑阈值、CMPSS 的输出将表示初始采样的滤波输出

    此致、

    彼得