This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试会话无法在笔记本电脑上启动、但可以在台式机上运行

Guru**** 3005800 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593812/codecomposer-debug-session-would-not-start-on-laptop-but-works-on-desktop

部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65X、

尊敬的帮助:

  我能够在台式 PC (Win 10 Pro) 上使用调试器在 LaunchXL-F28P65X EVM 上编译和运行 blinkyLED 示例、并使用 CCS 20.3.1、但在我的两台笔记本电脑上不会开始调试器会话。

Lenovo Flex 5:使用在桌面上工作正常的同一 EVM 和 USB A 转 C 电缆时、Windows 无法识别 EVM。 使用 USB C 转 C 电缆连接时、在 CCS 中识别出 EVM(查看连接的器件)。  虽然同一个 LED 示例编译好,当我尝试启动调试会话时,屏幕闪了几条消息,并暂停在“产卵./ DSLite LENENT“一段时间,然后什么都没有发生。  所有调试按钮均灰显。

Dell XPS13:与使用 C 转 C 电缆的 Lenovo 情况相同、除非测试了 USB A 到 C 电缆连接 (XPS 上没有 USB A)、无论是将 C 连接到 C、还是通过 USB 端口扩展器、然后是 USB A 到 C 电缆、我都得到了相同的结果。

未连接调试会话时、LaunchPad 上的两个蓝色 LED(电源 LED)中只有一个亮起。  “已连接会话“LED 指示灯从未亮起。  未显示错误消息。  在哪里可以找到一个日志文件来查看出现了什么问题?

  请提供帮助、因为我需要在不使用台式 PC 的情况下继续开发。

  谢谢!

Benjamin

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin
    我们正在研究它,请期待一个延迟.
    此致、
    Lakshya Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakshya:

      感谢您的答复。  经过一些额外的测试后、我发现我的防病毒程序 (AVG) 在安装过程中阻止了某些内容、因此我将其禁用并重新安装 CodeComposer。  现在、我能够成功开始调试过程、将代码下载到 RAM 中、可以运行、单步执行等

      希望此信息对其他用户也有帮助。

    Benjamin