This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:当 F28379D 上只有 3 个 TZ 引脚时、如何使用跳闸区关闭 ANPC 中的所有互补 PWM?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598348/f28377d-sep-how-to-switch-off-all-complementary-pwms-in-an-anpc-using-trip-zone-when-only-3-tz-pins-exist-on-f28379d

器件型号: F28377D-SEP

TI 团队大家好、

我使用的是使用 F28377D 的 ANPC 转换器、需要能够在故障发生时强制所有互补 PWM 输出为低电平。

在 ANPC 中、我有:

  • 6 个 ePWM 模块
  • 每个模块配置为互补输出 (EPWMxA/EPWMxB)
  • 当桥臂未激活时、由于死区‑带/互补配置、其中一个互补输出会保持高电平
  • 我需要一个跳闸条件、以便对所有 6 个桥臂同时强制 A 和 B 为低电平
  • 我成功使用了 TZ1/TZ2/TZ3、但正如预期的那样、F28377D 只有三个跳闸‑区域输入
  • 这让我只能使用 TZ 引脚直接跳闸 6 个 ePWM 模块中的 3 个
‑器件只有 3 个 TZ 引脚、使用跳闸事件关闭所有 6 个互补 PWM 的正确 TI 推荐方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anushree

    每个 ePWM 模块都有 TZ 子模块。 您可以使用 TZ 使所有 ePWM(EPWMA/EPWMB 中的任何一个或两者都跳闸)。 您可以通过 GPIO>EPWMXBAR 获得外部故障信号并使 ePWM 跳闸。 有关详细信息、请参阅 TRM。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我知道每个 ePWM 都有自己的 TZ 子模块。

     

    我面临的挑战是、我使用的是 MATLAB C2000 Blockset、在 Configuration Parameters→Hardware Implementation→EPWM 选项卡下、我只能看到 TZ1、TZ2、TZ3 的选项、以通过 INPUT-x-BAR 分配 GPIO。 这适用于前 3 个 ePWM 模块、但我有 6 个 ePWM 模块(ANPC 拓扑)、每个模块都有自己的独立故障输入。

     

    由于硬件配置面板中没有 TZ4、TZ5、TZ6 选项、我如何在 Simulink 中配置其余 3 个模块?

     

    如果可能、您能否分享:

    • 使用了其他跳闸源(如 TZ4、TZ5、TZ6)的任何示例模型或参考设计、或
    • 一个示例显示了使用 GPIO→Input X-Bar→Digital Compare→Trip Zone Override 为 6 个 ePWM 模块实现 6 次独立跳闸的建议方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashushree:

    来自 TZ1-6 的前三个输入有额外的选项可通过输入 XBAR 进行路由。 您分享的照片准确地突出显示了通过输入 XBAR 配置的这三个跳闸区引脚。

    TZ4-6 不能直接通过输入 XBAR 路由并传递到 ePWM。 它们需要与直流子模块一起配置。

    在 ePWM 块中打开跳闸区部分时、该配置部分会提供。

    很遗憾、我没有任何现成的示例来向您展示此功能、但希望这可以解决您的查询。

    谢谢、

    Aditya.