This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:i'了解 CPU2 的器件引导序列时遇到问题。

Guru**** 2990480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597680/tms320f28377d-i-m-having-trouble-understanding-the-device-boot-sequence-for-cpu2

器件型号: TMS320F28377D

您好:

我不完全了解启动 CPU2 时的闪存引导序列是如何工作的。

当我按顺序从 CCS 手动启动 CPU1 和 CPU2 时、系统将正常运行。 但是、在电路板复位和自动引导时、只有 CPU1 引导成功。 CPU2 似乎保持在等待状态。

在 CPU1 中、我在所有初始化后发出以下命令:

  DEVICE_BOOTCPU2 (C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
 
在 CPU2 中、我执行以下操作:

  IpcRegs.IPCBOOTSTS = C2_BootROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY;

  WaitForIpcFlag(31);

  AckIpcFlag(0);
  AckIpcFlag(31);

  IpcRegs.IPCBOOTSTS = C2_BootROM_BOOTSTS_C2TOC1_IGNORE;
我已经在 E2E 论坛上查看了类似的主题、但我仍不清楚应遵循的正确流程。
 
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。
    CPU2 实际上正在启动、但由于某种原因、它没有在独立模式下获得 IPC 标志 31、所以它在  WaitForIpcFlag(31);
     

      DEVICE_BOOTCPU2 (C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
      delay_US (10000);
      SendIpcFlag (31);
    这对我很有帮助。