This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:哪个函数用于禁用 tms320f28e12 控制器中的外设时钟?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593879/tms320f2800137-which-function-to-be-used-for-disabling-clock-of-the-peripheral-in-tms320f28e12-controller

器件型号: TMS320F2800137

在 132 中、有“ Device_enableAllPeripherals();“功能。此功能可以禁用所有时钟外设、在此功能中、我也可以单独禁用特定外设时钟。 在 28e12 控制器中、没有此类功能仅可用“  

 SysCtl_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);“如何禁用 sci、ADC、ECAP 等其他时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28e12x 没有 PERCLKCRx 寄存器。 这些系统直接连接到 SYSCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,但我怎么可以禁用它,我想实现<1W 时控制器处于待机模式我的应用,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    功耗数据可在数据表的第 6.4 节找到。 在启用 PLL 的待机模式下、在 85°C 时、最大电流消耗< 16.5mA。 此功耗小于 55mW。 在 STANDBY 模式下、SYSCLK 和 CPUCLK 会选通、因此所有其他外设也会选通。