This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 将在冷启动后崩溃

Guru**** 2984150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598143/tms320f28335-the-tms320f28335-will-crash-after-cold-boot

器件型号: TMS320F28335

大家好、

我在使用 TMS320F28335 时遇到问题。 该产品于 2021 年投入大规模生产、并且一直运行平稳、直到最近一些客户退回器件进行维修。

原因是 TMS320F28335 在冷启动期间崩溃。 在很短的时间内按下重置按钮或再次开机将恢复正常的系统操作。

当我们第一次遇到此问题时、我们执行了许多硬件测试和软件修改、但问题仍然存在、直到我更换了新的 TMS320F28335。

最近、具有相同问题的客户故障分析数量再次增加、我怀疑通过软件进行跟踪与 XINTF 接口有关。

是否有其他人遇到过同样的情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    您能提供有关系统的更多信息吗? 复位按钮有什么作用、它是直接连接到 XRSn 引脚还是板载电源调节? 您是否有问题单位的日期代码?

    此致、

    彼得