This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:F28069M 大规模生产老化要求

Guru**** 2982780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597170/tms320f28069m-f28069m-mass-production-burn-in-requirements

器件型号: TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 UNIFLASH

购买 TMS320F28069M 时、是否包含通过 SCI 引导烧录 F28069 闪存内核程序的功能?  

是否使用 SCI 引导来刻录闪存内核以进一步刻录应用程序是一种可用于大规模生产的刻录方法? 还是有其他推荐的方法?

现在可以通过 SCI 引导 flash_kernel 更新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) F28069M SCI 闪存内核作为 C2000ware 中器件支持的一部分提供。

    2) 对于大规模生产、一种替代工具是使用 UniFlash 烧录闪存。

    谢谢、

    Charles