This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我们是否可以将 MCAN 用作引导?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588438/tms320f28388d-can-we-use-mcan-as-a-boot

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我希望澄清 TMS320F28388 的引导加载程序功能、因为技术参考手册将“CAN A“列为引导源。 鉴于该器件具有 MCAN-A 外设、而不是较旧的 eCAN、我需要确认该“CAN A“引导模式是否实际使用 MCAN-A 外设。 如果是、我还需要知道引导 ROM 是否支持通过 CAN-FD 帧加载固件、或者是否限制为传统 CAN 2.0B 帧、以及此引导模式的默认 GPIO 引脚是什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejaswinee:

    对于该 TMS320F28388 器件、该器件支持的 CAN 是 DCAN。 CAN-A 是默认的引导源(在 C2000Ware 版本 6.00.00 位于 C2000Ware_6_00_00_00\libraries\boot_rom\f2838x\revA\ROM_Sources\CPU1\F2838x_ROM\bootROM\source 下)。  

    要求 bootROM 专家确认这一点。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟表示歉意、线程分配错误、丢失了一点时间。  

    我需要确认此“CAN A“引导模式是否实际使用 MCAN-A 外设。 [/报价]

    正如 Charles 提到的、引导加载程序使用 DCAN (CAN-A) 外设。 它限制为 CAN 2.0B。  有关 引导加载操作的更多详细信息、请参阅 TRM 中的 5.7.7.2.5 CAN 引导模式。

    此引导模式下的默认 GPIO 引脚是什么。

    默认 GPIO 分配可在 TRM 的 CPU1 的第 5.7.8 节“GPIO 分配“中找到:

    此致、
    马特

    [/quote]