This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:关于 ECC 汉明距离

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593415/tms320f28375s-about-ecc-hamming-distance

器件型号: TMS320F28375S

您好、

该微控制器为 RAM 和闪存提供了 ECC 保护、但汉明距离是多少?

RAM 汉明距离:????

闪光汉明距离:????

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟的回复表示歉意。 我将 与闪存专家进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们的 ECC 为 SECDED(单错校正,双错检测 0)、因此相应的最小汉明距离为 4。