This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:XRS 定期复位

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597911/tms320f28377d-xrs-periodic-reset

器件型号: TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 Champs:

 

TMS320F28377D 出现问题:某些器件在 PCB 上无法运行(无法由 uniflash 编程)。 检查后发现、XRS 引脚上的重复低下拉过程间隔为 50ms。 使用新的 F28377 替换 PCBA 后、RST 引脚不再异常拉低、并实现了编程和正常运行。 此外、无法在 PCB 上编程的 DSP 可以在客户的离线编程平台上正常编程、并且测试显示 XRS 引脚上没有异常下拉。

image.png

Uniflash 错误:

image.png

为什么需要 50ms 的定期复位? 由于 JTAG 无法连接、我无法查看 RESC 寄存器的内容以确认复位源。 此外、为什么无法在 UniFlash 上对器件进行编程、但可以在客户的离线工具上进行编程?

 

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查看门狗或 NMIWD 是否从器件触发 XRSn。 器件上是否刷写了任何存在发现问题的代码。

    首先要调试使用工具重置、刷写或未刷写器件的根本原因。

    谢谢