This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:关于 TMU、快速 RTS 和 FPU

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589558/launchxl-f28379d-about-tmu-fast-rts-and-fpu

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

尊敬的团队:

是否建议将快速 RTS FPU 32 库用于汽车/工业 FOC 电机控制应用?
与标准 RTS FPU 相比、使用快速 RTS FPU 有哪些优缺点。
如果我使用快速 RTS FPU、我的 FOC 控制是否符合 ASIL 标准?

谢谢。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    你能帮助我解决上述疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smeet Bathani:

    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Favela,

    是的、我确实需要有关该主题的更多支持。

    此致、

    Smeet Bathani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FastRTS 包含了一些 RTS 库函数的更快实现。 这是以牺牲精度为代价的。 许多函数也在 TMU 上实现。 因此、如果您的器件有 TMU、建议通过 FastRTS 使用 TMU。