This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:FAST 算法(InstaSpin FOC、InstaSpin 运动)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, F29H859TU-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590711/f29h859tu-q1-fast-algorithm-instaspin-foc-instaspin-motion

器件型号: F29H859TU-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE

我有一个 C2000 系列 F29H859TU-Q1。 是否有使用 FAST 算法 (InstaSpin FOC 或 InstaSpin Motion) 的该模型带有示例工程的电机控制 SDK? MotorWare。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yilmaz、

    我们  为 F29H859x 器件提供 F29X-SDK 软件开发套件 (MOTOR-CONTROL-SDK)| TI.com。

    这是否符合您的需求?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好:

    我看了你建议的 SDK ,但我找不到 InstaSpin 的解决方案。
    我实际上需要图中所示的 fast_full_lib 解决方案。 这将让我充分利用 InstaSpin。 图像中显示的 fast_full_lib 适用于 F28x 系列。
    F29H859TU-Q1 是否有 FAST_FULL_lib 解决方案? 如果没有、此类更新是否会很快发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilmaz:

    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有对 F29x 器件的 Insta Spin 快速库支持。 目前、我们仅支持基于旋转变压器的电机控制示例