This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:控制库 DCL 参考生成器不工作

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594427/tms320f28379d-control-library-dcl-reference-generator-is-not-working

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

主席先生/女士、

我遵循了《DCL 参考发生器用户指南》中有关三相正弦波生成的所有步骤、

步骤 1.  

//变量声明
DCL_REFGEN rgen = DCL_REFGEN_DEFAULTS;
DCL_css rgen_css = DCL_css_defaults;
悬空 x、y、z;
 
步骤 2.
 //在 main() 中初始化引用生成器
  rgen.css =&rgen_css;
  DCL_set_controller_period (&rgen、0.000315);
  DCL_resetRefgen (&rgen);
  DCL_setRefgenMode (&rgen、REFGEN_SINE3);
  DCL_setRefgenFreq (&rgen、150.0f、0.0f);
  DCL_setRefgenAmpl (&rgen、0.25f、0.0f);
  DCL_setRefgenRamp (&rgen、0.15f、0.01f);
  //
第 3 步从 ISR 调用函数
DCL_runRefgen (&rgen);
  X = DCL_getRefgenPhaseA (&rgen);
  Y = DCL_getRefgenPhaseB (&rgen);
  Z = DCL_getRefgenPhaseC (&rgen);
 
步骤 4 将以下代码添加到 cmd 文件中
/*数字控制器库函数*/
  dclfuncs     :> RAMLS4、  PAGE = 0

DCL_error.c 文件也添加到工程中

C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\libraries\control\DCL\c28\source

我得到的是 x=y=z= 1.0 、三相正弦波生成中还缺少任何内容? 我无法找到它。 代码正在构建中、没有错误。

谢谢。此致、

Prashant Gugle