This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TIDA-01606 软启动 F28379D EPWM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596430/tms320f28379d-tida-01606-soft-start-f28379d-epwms

部件号: TMS320F28379D
主题: TIDA-01606 中讨论的其他器件

您好 TI、

在获取有关 TIDA-01606 参考设计软启动 ePWM 应该是什么的帮助。 (3 级 T 型逆变器/PFC 设计;三相 400Vrms 至 800Vdc)

下一节介绍了如何使用红色(上升沿延迟)和 FED(下降沿延迟)来软启动转换器。

ed1974db-3020-473d-bceb-2186b24c1202.png

希望有一些 EPWM 波形可以共享以供参考。

使用 F28379D controlCARD 时、我们在我们这边生成了以下内容、以尝试对软启动波形进行仿真。

条件:

环境= Matlab / Simulink

在向上/向下计数模式下使用正弦调制与 EPWM tbprd 进行比较。

C2000 F28379D 库中的 Simulink EPWM 块。

仿真 PH_A:

ePWM-1 用于 HS 和交流中点 FET

ePWM-2 用于 LS 和 DC 中点 FET

通过 ePWM 块参数使用死区设置

   两个 ePWM 块的 ACH 模式

   死区周期源设置为输入端口(使用向下计数器为红色和馈送端口馈送)

下面是图 1、主要使用连接到 ePWM 块上红色和馈电端口的斜升。

示波器限制为 4 个通道:

     黄色迹线= HS 栅极信号;PH_A

   洋红色迹线=交流 MP 栅极信号;PH_A

     绿色迹线= LS 栅极信号;PH_A

       浅蓝色= RED_FED Dwn 计数器斜坡 (计数从 1800 左右开始、以所需的值停止                    12)

image.png

 

下面是类似的图、但使用不同的 red_feed 起始值、约为 700。  停止值相同、为 12。

使用较高的向下计数器延迟来拉伸 PWM

image.png

评论和问题:

  1.  这些 EPWM 是否代表了在 TIDA-01606 中推断的软启动功能?
    1. 答:如果所有 3 个阶段都以同样的方式软启动、这种解释是否有效?
      1. 所有 ePWM 都使用相同的死区红色馈电斜坡信号、
        1. AHC
        2. 差分信号
        3. DBRED 和 DBFED 的重新加载是“无影子的立即“。
  2. 如果这种解释不正确、请寻求帮助。

此致、

Colin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    这位专家目前到下周都不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    对迟来的答复道歉。

    您的配置和波形看起来很好。
    您也可以对其他相位使用相同的配置。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    别担心。  感谢您的观看。

    我们已经将其应用于所有相位、并在低电压下进行了测试。

    软启动似乎效果良好; 它会逐步升高电压并了解它在应用电压电平下的工作原理。

    此致、

    Colin