This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:DriverLib 版本和工程存档

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598678/tms320f28379d-driverlib-version-and-project-archive

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

您好:

我最近更换了我的 PC。 我使用了 driverlib 5.02 和这一更改。 由于我必须重新安装 CCS 和 driverlib、因此我尝试使用最新版本的 driverlib。

因此、我安装了 CCS 12.81、DriverLib 6.00 和 SysConfig 1.26。

我导入了我的工程的存档。 对于工作区的每个工程 (CPU1 和 CPU2)、我选择了已安装的产品

image.png

构建 CPU1 工程时、一切都可以顺利完成:通过评估的包含选项、可参阅正确的 C2000Ware、以及工程的每个源文件

image.png

image.png

 

我想工程的 include 选项和源文件的 include 选项之间的链接是自动完成的。

但是、对于另一个工程 (CPU2)、工程的包含 otpion 是正确的、但有一个裸片没有正确的包含选项的源文件

image.png

image.png

这很奇怪、因为对于另一个源文件、一切都正常。

是否有选项可用于检查项目和源文件之间的链接是否正常?

感谢你的帮助。

Vincent