This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TIDA-010025 三相逆变器参考设计、适用于 200–480VAC 驱动器、具有光耦仿真器输出网关驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, C2000WARE, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593924/tms320f28379d-tida-010025-three-phaseinverterreferencedesignfor200-480vac-driveswithopto-emulatedinputgatedrivers

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDA-010025、 C2000WARE、 TMDXIDDK379D

I

我已经了解了三相逆变器的 TIDA-010025 参考设计。 目前、我们正在开发三相逆变器、但找不到此参考设计的软件源代码 C2000Ware 。

请有人帮我解决可以访问或下载的软件源代码的问题 TIDA-010025 适用于具有光仿真输入栅极驱动器的 200–480VAC 驱动器的三相逆变器参考设计 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是仅硬件参考设计。 请从电机控制 SDK 中选择要修改和调优硬件的软件。  C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tmdxiddk379d Ware_Motor 是一个很好的参考。