This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:需要紧急支持:在 LAUNCHXL-F2800157 上未观察到 CAN/CAN FD (MCAN) 信号

Guru**** 2938610 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599056/tms320f2800157-urgent-support-required-can-can-fd-mcan-signals-not-observed-on-launchxl-f2800157

器件型号: TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800157C2000WARE

尊敬的团队:

我们购买了 LAUNCHXL-F2800157 用于评估 TMS320F2800157 微控制器的 CAN FD 和经典 CAN 功能、以便在我们的应用中使用。

我们目前正在使用 C2000Ware_6_00_01_00 示例工程来测试 CAN 和 CAN FD 外设、特别是:

  • mcan_ex9_transmit

  • can_ex5_transmit_receive

但是、我们无法在 J14 CAN_H 和 CAN_L 引脚上观察到任何活动。 S4 开关设置为 CAN 路由位置。 我们还通过 JP9(CAN 万向电阻器连接/断开跳线)在断开和闭合位置验证了 CAN 总线行为。  

我们正在使用 DSO 监控信号、因此我们需要直接在 DSO 上观察 CAN 和 CAN FD 帧。

您能否提出可能的原因并提供解决此问题的指导? 这种支持迫在眉睫、因为我们需要最终确定产品的器件选型。

感谢您的支持。

此致、
Rani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rani:

    您能否首先确认是否已将 LaunchPad 中的正确 CANTX 和 CANRX GPIO 映射到 CAN 示例?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的、您回答正确。 分配正确的 CANTX 和 CANRX GPIO 后、MCAN 和 CAN 均按预期工作。

    谢谢、

    Rani。