This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:刷写多核工程

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591404/f29h859tu-q1-flashing-a-multi-core-project

器件型号: F29H859TU-Q1

是否有确切的序列来成功加载和运行多核 blanky 等示例工程? 其中应包括存储体模式的配置、加载、连接等。 在 FP-HS SSU 模式下、它是否需要 X.509? 这对我来说不起作用 — 继续告诉我 CPU 可能一直处于持续故障状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yahali,

    该序列在示例工程中.c 文件的注释中列出、例如 C:\ti\c2000\f29h85x-sdk_1_02_00_00\examples\driverlib\multi_core\led\led_ex2_blinky_cpu1_cpu2_cpu3_multi. 编译工程时、请确保编译顶级系统工程、而不是单个 CPUx 工程。 是的、无论 HSM 模式如何、都需要虚拟证书。 更多有关 SDK 自述文件的信息、我正在更新文档以进一步说明此过程。  

    请 CPU 重置+重启设备 并重试。 请告诉我您的确切步骤也是什么、以便我进一步帮助您。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahali:

    查看问题是否已解决和/或您有任何其他问题。

    此致、

    Aishwarya