This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:controlSUITE 工程构建

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594350/c2000ware-controlsuite-project-build

器件型号: C2000WARE
主题中讨论的其他器件: controlSUITE、SFRA、

我正在尝试为我们购买的基于 C2000 320F28335 的集线站板构建闪烁 LED 工程。  我遇到了一些问题、因为该项目较旧、需要关于最佳方法的建议。  一个错误是“必须指定 URI 方案:controlSUITE_ROOT/ development_kits /~SupportFiles/source/SciCommsGui.c“ 另一个警告是“此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的 — 5.2.6 [C200]...“  我尝试下载 5.2.6、但下载中未列出。  我正在使用 CCS 12.8.1、如果可能、我更喜欢使用最新的工具。  该电路板将作为 FAA DO-178 认证的一部分用于运行测试。  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我建议您试用 C2000Ware 中提供的示例。 其中包含我们最新的软件配套资料。 您能否确认尝试使用的库或开发套件。 是 SFRA 吗? 请注意、我们提供了最新的库支持。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我们使用的是 TMSDOCK28335 开发套件。  我不知道这是否是 SFRA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了构建错误。  安装的编译器为 22.6.1 版。  TMSDOC28335 的示例工程是否会使用这一新的编译器进行构建?  我可以下载一个旧版本 — 哪个版本最好?  其中一个错误是 “此项目包含 4 个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期构建。“  在哪里可以找到未解决的资源?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    最新 C2000Ware (v6.0.0.0) 中提供的示例应使用最新 CCS (v20) 和编译器 v22.6.1 进行构建。 我已经构建了 C2000Ware 中提供的 LEDBLinky 示例。

    应在控制台窗口中查看与您的工程相关的错误。 滚动查看输出日志并查找错误。 此外、在 Problems(问题)窗口中、您可以展开下拉列表并查看与无法解决的可构建链接资源相关的所有问题。

    您参考的套件是一个硬件套件。 相关的软件包应为 C2000Ware。 如果您希望开始使用、请查看 device_support 文件夹中提供的示例。

    此致、

    Ozino