This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有关使用多个 LAUNCHXL-F28379D 节点时 CAN 总线终端的阐述

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599217/launchxl-f28379d-clarification-on-can-bus-termination-when-using-multiple-launchxl-f28379d-nodes

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: SN65HVD234 中讨论的其他器件

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在使用多个 LAUNCHXL‑F28379D LaunchPad 开发套件、并‑通过 J12 CAN 接头 (CANH、CANL、GND) 使用它们的板载 SN65HVD234 CAN 收发器。 ​

我计划在同一条总线上连接五个 LaunchPad 的情况下构建一条 3 米长的 CAN 总线(CAN 网络)。 根据 CAN 物理‑层指南、CAN 总线应仅在总线的两个物理端使用 120 Ω 电阻器端接、从而在 CANH 和 CANL 之间产生约 60 Ω 的有效负载。由于 LaunchPad 节点在 CANH 和 CANL 上有自己的 120 Ω 电阻器、因此等效电阻会低得多、从而可能对总线造成过度负载并降低信号完整性。 ​

我的问题是:
1.对于单个 CAN 总线上包含多个 LAUNCHXL‑F28379D 电路板的网络、TI 建议采用什么端接策略? 具体来说、应该只有最外面的两个节点具有 120 Ω 端接电阻、并应移除其他 LaunchPad 电阻器 (R34)。

特定于在共享 CAN 总线上使用多个 LAUNCHXL‑F28379D 电路板的任何指导或应用手册、包括建议的测量检查(例如 CANH 和 CANL 之间在断电时的预期直流电阻)都将非常有用。 ​
感谢您的支持和提供这些开发套件。

此致、
Atharva
atharva@inspecity.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“652933" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599217/launchxl-f28379d-clarification-on-can-bus-termination-when-using-multiple-launchxl-f28379d-nodes 对于单个 CAN 总线上包含多个 LAUNCHXL‑F28379D 电路板的网络、TI 建议采用什么端接策略? 具体来说、应该只有最外面的两个节点具有 120 Ω 端接电阻、而应移除其他 LaunchPad 电阻器 (R34)。

    是、两端只需要两个终端电阻器。 您需要移除其他终端电阻器。

    希望此应用手册对您有所帮助:

    调试控制器局域网 (CAN) 物理层的基础知识